This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951 中输出电压的限制

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552733/ucc28951-limitations-of-the-output-voltage-in-ucc28951

器件型号:UCC28951


工具/软件:

大家好!

感谢您的帮助和支持。

我们计划将 UCC28951 用于我们即将推出的输出电压规格为 60V 的 6.6kW ZVS 相移全桥转换器项目。 但是、 UC28951 登录页面上的 webench 设计器将输出电压限值显示为 50V。 您能否确认这是否是实际限制?如果是、那么这种限制背后的原因是什么? 还请就这一限制提出补救措施。

此致、

Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit,

    已通过电子邮件回复。 答案是 IC 可以支持超过 50V 的应用。

    Ning