This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:TRM 和 BQStudio 之间的数据闪存地址不一致

Guru**** 2810805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542615/bq28z620-data-flash-address-inconsistency-between-trm-and-bqstudio

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

尊敬的支持:

我将 BQ28Z620 电量监测计 IC 设计到了一款新产品中、目前正在开发该产品的软件库。

我还购买了相关评估套件、发现技术参考手册 (SLUUCO9A) 和 BQStudio 在数据闪存存储器表方面存在不一致。

TRM 中列出了与 BQStudio 相比、同一存储器位置的不同地址。 请查看以下示例:

您能否澄清一下哪一个参考是正确的?

此外、我在启动 BQStudio 并选择 BQ28Z620R1 芯片时遇到问题。 软件显示以下信息:

我怀疑这可能与 R1 和 R2 之间的版本差异有关、但我不确定。 My chip 显示以下标识符:
器件代码: 2620_1_01
硬件版本: A3.

如果有.bqz支持此修订版的较新文件、您能分享一下吗?

我期待您的答复。

谢谢、此致、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    [引述 userid=“329942" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542615/bq28z620-data-flash-address-inconsistency-between-trm-and-bqstudio

    TRM 中列出了与 BQStudio 相比、同一存储器位置的不同地址。 请查看以下示例:

    [/报价]

    - TRM 和 bqstudio 之间可能有一些不同、我会按照 bqstudio 来获取正确的地址位置。  

    [引述 userid=“329942" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542615/bq28z620-data-flash-address-inconsistency-between-trm-and-bqstudio

    此外、我在启动 BQStudio 并选择 BQ28Z620R1 芯片时遇到问题。 软件显示以下信息:

    [/报价]

    -如果 ev2400 和 EVM 连接不正确、或者没有将电池连接到 EVM、就会发生这种情况。 只要设置正确、它应该会自动填充。 有关更深入的说明、请查看该 EVM。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluucq5/sluucq5.pdf?ts = 1753109152396&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ28Z620

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已从此处下载芯片的最新固件捆绑包:
    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/firmware/MD-nspsatA0WU/R1-V1.01/bq28z620R1FirmwareBundle-1.01-windows-installer.exe.zip

    这解决了我的所有问题、该捆绑包中包含用于 BQSTUDIO 的正确.bqz 文件和用于芯片的固件文件、因此我可以 使芯片再次进入出厂复位状态。