This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561 在黄金映像刷写后为 RemainingCapacity () 和 FullChargeCapacity () 返回零

Guru**** 2467000 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552601/bq27z561-bq27z561-return-zero-for-the-remainingcapacity-and-fullchargecapacity-after-golden-image-flashing

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

我在此处重新发布了此问题、以查看是否有其他人对此问题有一些见解。

.e2e.ti.com/.../4786.10Ah_5F00_Capture_2D00_report.zip

以下是我所采取的步骤:

1.使用 bqStudio、EV2400 和 BQ27Z561-EVM 使用电池执行数据采集、然后提交给 TI 获取 ChemID。

2.返回了 GPC 报告、此处附上了 TI 的结果、建议使用 ChemID 0x3241。

3.将 bqStudio 与 EV2400 配合使用、将 ChemID 0x3241 编程到 BQ27Z561-EVM。

3.使用 bqStudio 从 BQ27Z561-EVM 导出 gm.fs。

4.将导出的 gm.fs 刷写到我自己的 BQ27Z561。

5.尝试查询  RemainingCapacity 和  FullChargeCapacity 并始终恢复为零。

您能否通过回复和回答来帮助说明我上述所有步骤是否正确、以及有什么建议建议我采用不同的方式?

或者、请帮助我给出一些建议、说明我应该在哪里查找、以便解决此问题。

非常感谢您的帮助。