This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746/BQ27Z746R1 DL 黄金映像带有 EV2400 /EV2300

Guru**** 2582205 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552220/bq27z746-bq27z746-bq27z746r1-dl-golden-image-with-ev2400-ev2300

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

高级官员:

1. Golden Image 下载和批量生产编程

通过 Battery Management Studio、我们现在可以成功下载黄金映像。 然而、在讨论大规模生产时、我们发现了这一点 BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 仅支持 EV2300、似乎不支持 EV2400。

此外、我们只能将黄金映像下载到 BQ27Z746 使用 EV2400。

因此、我们想问:TI 是否有任何类似于的程序 BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 它支持 EV2400 并可自动对 IC 进行编程? 例如、我们可以输入命令并自动运行下载过程的工具。

2. Battery Management Studio 中 BQ27Z746 和 BQ27Z746R1 的区别

我们已安装 BQ27Z746 发现 Battery Management Studio 中列出了两个器件名称: BQ27Z746 BQ27Z746R1

两者看起来都允许下载黄金映像。 但我们的 golden 映像文件名为 BQ27Z746R1 、我们找不到部件号 BQ27Z746R1 功率密度。

我们想知道:

  • BQ27Z746R1 到底是什么?

  • 在 Battery Management Studio 中、我们应该选择电路板上安装的 IC 器件型号、还是应该遵循 golden 映像文件名?

请分享您的意见、非常感谢。

此致、

Raven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 同时、如果您可以附加与项目关联的.gg 和/或.log。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    BQ27Z746R1 只是另一个与 BQ27Z746 硬件兼容的新固件的名称。 该固件可在 BQ27Z746 产品页面的 TI.com 上下载。 数据表是硬件文档、而技术参考手册是固件文档。 有关“R1"版本“版本的文档、请参阅产品页面上相应的技术参考手册。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢 Jonny ,这解决了我的问题 2,也请帮助我们解决问题 1,非常感谢。

    此致、

    Raven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    否、我们没有任何类似的工具、也不提供任何生产级工具。 BQStudio 可以导出所谓的黄金映像。 在此中、黄金映像只是一个命令序列(写入,延迟和读取比较)。 您可以让主机 MCU 解释这些命令、并将此文件编程到生产中的电量计上。  

    此致、  

    Jonny。