This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:查询 TPS1H000AQDGNRQ1 IC 损坏

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551640/tps1h000-q1-query-on-tps1h000aqdgnrq1-ic-damage

器件型号:TPS1H000-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

不同应用 TPS1H000AQDGNRQ1  在我们的项目中、客户报告我们 IC 已耗尽、因此我们怀疑可能导致 IC 损坏的可能性不多、其中很少出现以下情况。

1. 如果输出短接至 GND 会发生什么情况?

2. 如果 IC 的输出 (24V) 直接连接到电源 (24V),会发生什么情况?

您能否澄清 一下、在上述情况下、会影响 IC、使其生效?

此致、

Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja's:

    在以下任一条件下、它们的负载位于电池和 TPS1H000 之间?

    1) 接地短路不应导致器件损坏、但如果在标称的接地短路条件下运行、则可能会过热并出现问题

    2) 当将 24V 电压施加到 Vout 时、它们是否在器件的上游?

    反向电流状况可能会损坏器件、他们是否提供任何反向电流保护、例如阻断二极管或接地网络?

    此致、

    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas、感谢您的答复...!

    我们没有为反极性连接任何二极管、当开关的输出为 24V 时、客户端通过无意中将另一个 24V 电源连接到输出 24V。这是否会导致芯片烧毁?

    此致、

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    如果器件关闭、它可以在不到 1 分钟的时间内处理反极性:

    此致、

    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    正如我在前面的消息中提到的、如果器件开启(输出为 24V)并且在不知不觉中连接了外部+24V 电源、它是否会导致芯片损坏?

    此致、

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    很抱歉、我没有看到您提到器件之前已开启、

    如果器件接通且电压为 24 伏、则主要问题是该器件在 60 秒内只允许具有 1A 的反向电流。

    这是因为在反向电流情况下、器件的所有保护功能都被禁用、因此电流能够超过限值

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格