请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5871-Q1主题中讨论的其他器件: UCC5881-Q1
工具/软件:
尊敬的团队:
我是否可以连接 UCC5871-Q1 驱动器 IC 来驱动三个并联 IGBT 电源模块 (CM1200DW-40T)?
每个 IGBT 都有一个 0.63Ω 的内部栅极电阻。考虑到 15V 的驱动器栅极电压、我要求每个 IGBT 对具有大约 24A 的栅极驱动电流。
UCC5871-Q1 提供 30A 峰值电流、足以驱动一个模块。 但是、对于三个并联模块、我们总共需要额外的~60A 峰值能力。
您能否建议采用任何配置(例如外部缓冲器)来满足重复工作频率高达 4kHz 的这一峰值电流要求?