This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:LDO 输出中的压降

Guru**** 2553330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550866/tps7a7001-voltage-drop-in-ldo-output

器件型号:TPS7A7001


工具/软件:

您好、  

我在设计中使用 TPS7A7001 2A LDO、其中输入电压为 5.5V、输出电压为 4V、用于为可变负载供电。 结果表明、在 1.6A 的高负载消耗期间、LDO 输出电压下降至 1.8V 的持续时间为 900us。 这会导致负载断电。 负载输入端使用了 220uF 铝聚合物电容器。  

请建议根本原因。 如果需要更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harshitha:

    是 TPS7A7001 输出端的 220µF 电容器吗? 如果是、我建议减小此值、以保持在 200µF 最大输出电容规格范围内、并添加一个与 R94 并联的前馈电容器。 数据表第 6.3 节注 2 要求 47µF 上输出电容的前馈电容为 220pF 或更高。  

    如果 220µF 电容器不在 LDO 输出端、则问题可能是由功率耗散导致的。 在 1.6A 下为 5.5V 至 4V、会导致 LDO 中的功率耗散为 2.4W。 根据数据表热阻值 46.4°C/W、这将使 111.4°C 的温升接近其 160°C 热关断温度。 如果是这种情况、改进的散热可能有助于解决问题。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在数据表中、当 Vin =1.425V 时、ILIM 规定为 2.1A。 我们的应用是 Vin= 5.5V 和 Vout= 4V。 设置的 ILIM 将是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harshitha:

    在这种情况下、电流限制应保持在 2.1A 以上。 但是、在较高的输出电流下、功率耗散增加可能会导致器件进入热关断状态、如我在上面的文章中所述。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     是否 仅在 900us 内发生 1.6A 电流热关断?  

    注:900us 为 1.6A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果功率损耗导致器件进入热关断状态、则 LDO 可以循环进入和退出关断状态。 关断后、芯片快速升温、达到关断温度并禁用输出。 然后芯片冷却、直到再次达到其使能温度、使其能够重新启用并重复该循环。 此输出脉冲的频率和脉冲宽度将根据设计的热特性、负载电流、压降和环境温度而变化。