This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:LP87334D 的默认值

Guru**** 2466670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552667/lp8733-default-of-lp87334d

部件号:LP8733


工具/软件:

您好、专家。

我的定制电路板具有用于 AM243 的内置 LP87334D PMIC。

参考数据表中的电路图(使用 LP8733xEVM 和 LP8732xEVM 评估模块(修订版 A))、

我在该电路上的工作方式如下。
通过检查引脚 1 的位置 、该器件焊接良好、5V 电压也正常进入。
 
但是、每个输出电压引脚都具有以下电压输出。
0v85 -> 0V
3.3V -> 0.625V
1.8V -> 0V
 
此致、
+
由于 EN 引脚未连接、因此未启用稳压器。 我来回答一下问题。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    您说 EN 引脚未连接、因此所有稳压器都被禁用。  

    当 EN 为低电平时、预计为 0V。  

     BUCK1 上是否有任何其他负载/源可能导致 0.625V 残余电压?

    如果 EN 引脚 置为高电平、是否所有稳压器都在输出预期电压?

    此致、  
    Sarah