This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:它是否支持运输模式?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553021/bq25703a-does-it-support-shipping-mode

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25790

工具/软件:

您好的团队、

您能否告知 BQ25703A 是否支持运输模式?  

它  像 BQ25790 一样没有 SDRV 引脚、因此我认为它本身不支持运输模式、是吗?

因此、寄存器 30h 位 1 仅用于对 SRN 电压进行放电? 通常、运输 MOSFET 控制在电池组侧、对吧?

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    没错、BQ25703A 不支持运输模式。 寄存器 30h 位 1 仅用于使 SRN 电压放电。  

    此致、

    Tiger