This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5107:ESD 检查

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553803/lm5107-esd-checking

器件型号:LM5107


工具/软件:

尊敬的团队:

 客户 ESD 标准为 2kV HBM 模式、但我们看到规格在 500V 时对几个引脚有注释。

 这是否意味着 引脚 6、引脚 7 和引脚 8 的额定电压仅为 500V HBM 模式?

 为什么没有两条线、针脚 12345 为 2000V、而另一条针脚 678 为 500V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    是、引脚 6、7 和 8 的额定电压仅为 500V。 对这些文件的注意令人十分困惑。 我们确实有许多器件具有 2000V HBM、但没有器件与 LM5107 引脚对引脚兼容。  

    UCC2720xA 系列 UCC2728x 系列都是 3A、120V 驱动器、额定电压为 2000V HBM 模式。 此外、UCC2721x 是一款 4.5A 120V 驱动器、其额定电压也适用于 2000V HBM 模型。

    如果您对选择我们的驱动程序有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Amy