This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410-HB-EVM:开关温度过高

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553415/lmg3410-hb-evm-switch-temperature-is-too-high

器件型号:LMG3410-HB-EVM


工具/软件:

当输入电压为 15Vrms 时、开关温度达到 60 至 70 度。 到目前为止、在电路板未连接任何设备时未检测到短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我们您的漏极电流是多少吗?  

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.6Arms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路为图腾柱 PFC。 通过自然整流或全波整流、输入电压为 50Vrms、输入电流为 2.2A。如果没有辅助电源、低频桥臂的上部开关比下部开关更热、但高频桥臂的上部开关和下部开关之间的温差小于 1°C。 在辅助电源开启的情况下、低频桥臂表现出相同的行为、但高频桥臂中的温差会增加到 4°C、并且整个上部开关的温度会不断上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能 告诉我您的工作条件是什么吗?

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh