This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:CFETOFF 与 I2C 命令的 CFET 时序对比

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550990/bq76922-cfet-timing-of-cfetoff-versus-i2c-command

器件型号:BQ76922


工具/软件:

您好:

CFETOFF 似乎将在 1ms 内开启 CFET。

是否同样适用于发送 I2C 命令时它会尽快打开?

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    对延误深表歉意、感谢您的耐心。 我认为这个先前的主题 CFET 导通延迟时间可能有助于回答您的问题。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    我意识到您要求关闭、我认为这个 之前的主题 更有帮助。 在 NORMAL 模式下、FET 关断操作可以延迟长达 250ms、但是、通过将设置更改为 0x98 或 0xE4、应该可以更快地关断 FET。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    蓝色= CHG 引脚、紫色= SDA、绿色= SCL、

    我能够获取一个波形来显示 使用 ALL_FETS_OFF 子命令及以下配置的关断时间。 从发送命令到 CHG 引脚关闭时、大约需要~1.6ms 时间。

    CHG FET Protections A = 0x98

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我认为这回答了我们的原始问题、谢谢!  我得到了一个与此无关的简短说明:我们可以 将 DFETOFF/CFETOFF 用作开漏输出、对吗? 它看起来像,只是想确认!

    另外、另一个问题是 I/O 被驱动到高电平和低电平的速度有多快、我们是否有 250ms 的延迟? 还是会持续更快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Domenick、

    我认为两者都应该配置为开漏输出/低电平有效。  

    另外、另一个问题是将 I/O 驱动到高电平和低电平的速度有多快、我们会有 250 毫秒的延迟吗? 还是可以持续更快?

    此前一篇文章 (+) BQ76952:DFEOFF 的关断和导通 MOS 速度和 bq76952 的 CFEOFF — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛 应该可以帮助回答这个问题。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis,你知道他们能够读取输入的速度有多快吗?