This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:TPS25762-Q1 和类似器件、但支持 24V/28V 电源?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26744E-Q1, TPS55289-Q1, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552952/tps25762-q1-tps25762-q1-and-similar-but-support-24v-28v-supplies

器件型号:TPS25762-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55289-Q1、TPS26744E-Q1、 TPS55289

工具/软件:

我正在寻找一种能支持 USB-C PD 的解决方案、理想情况下、它还支持旧版 BC1.2。 这种解决方案看起来很理想。 但是、虽然支持高达 40V 的输入电压、但建议最大为 18V 我具有浪涌保护功能、可将工作窗口限制为 10V 至 30V。 对于我的项目、需要支持 12V 或 24V。

器件需要可配置、因此能够将引导信息写入 EEPROM 是理想的、能够支持的功能。 我可以添加一个小型 UC 来处理使用客户端应用中所需数据进行更新的操作。

TPS26744E-Q1 最初非常有趣、因为它可以直接驱动 TPS55289-Q1 来支持所需的电压范围。 但我只需要一个不受数据支持的源。

是否有支持 28V 卡车式电气系统的设备、该网站无法根据输入电压进行搜索。 单端口设备正常。 该工程有 2 个端口、但需要可自由运行在不同的输出电压下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    TPS26744 具有 2 个 TPS55289 直流/直流转换器、是此类系统的理想器件。  TPS26742E 可以直接支持高达 32V 的直流电压、并且可以承受 40V 负载突降而不会损坏、但会关断以保护 ITSET。

    TPS25742 还可通过 VIN 上的外部分压器电路实现、与适用于该系统的 DC2DC 转换器配对使用时、可直接支持高达 48V 的电池系统。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS26744 看起来确实不错、但它们尚不可用。 因此、不知道成本或交货周期。 网站只 显示“预览“。

    一对 TPS55289 提供电源、我想只需挤到有限的空间中即可。 TPS55289 演示板在满足所有预期输入和负载要求时非常乐意工作。

    我已经可以在以前的器件中使用负载突降/浪涌保护功能。

    我拥有完整的 USB-TPS55289 软件栈、可以在 UC(根据 NDA)上运行、并连接到 PD 作为替代器件。 它使用单独的 IC 来处理 USB-C CC 引脚上的基带通信。 好处是它确实提供了很大的灵活性。 我正处于需要致力于解决方案的阶段、 我的时间安排相当紧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    我将把这个问题交给我们的营销工程师。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 希望他们能尽快与我联系、因为我需要致力于一项设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    我将通过电子邮件跟进此主题。

    谢谢您、

    James