请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS281C30工具/软件:
尊敬的团队:
请阐明器件型号 TPS281C30B 内部 FET 是否支持 10A 的连续电流额定值。 电流限值称为 10A、但电气特性显示连续电流为 6A(典型值)。 确认最坏情况下的连续电流额定值。 另请说明此器件型号是否将在未来 5 年提供。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Muthulakshmi:
系统的环境工作温度将是多少? 最大额定电流由正常的 I^2 * Ron 计算确定、Tj、max 为 175°C(热关断温度)。 如果最高环境工作温度较低、则最大电流会较高。
电流限制电平通常根据应用需求用于过流事件、因此它们位于标称最大工作电流之上。 在达到热关断之前、这些器件可能在短时间内需要更高的电流。
TI 没有任何对该 TPS281C30 进行 EOL的 计划。
谢谢、
Patrick