This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:用于导通 CHG 和 DSG FET 的 BQ41Z90 设置

Guru**** 2468030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550131/bq41z90evm-bq41z90-setup-to-turn-on-chg-and-dsg-fets

器件型号:BQ41Z90EVM
主题中讨论的其他器件:BQ41Z90、BQ40Z80 BQSTUDIO

工具/软件:

您好、

我正忙于使用 BQ41Z90 EVM。 我目前正努力使充电和放电 FET 导通。 我已经尽可能地设置了数据存储器、但我不确定是否缺少某些内容来阻止 FET 激活。  

我随附了数据内存文件以及寄存器图像。 我非常希望在这方面给予任何帮助。

此致
Marco



e2e.ti.com/.../1212.Registers.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的 FET_EN =1、这意味着固件将控制 FET。

    请设置 NR=0、禁用所有保护功能并发送复位命令、然后您的 FET 应关闭。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    遗憾的是、这没有解决我的问题。我仍然无法切换 FET、在 DA 配置下 NR 已设置为 0、我还想使用并测试我设置的保护功能、因此我更希望它保持启用状态、但在启用或禁用 FET 的情况下无法切换 FET。

    更多有关设置的信息。 我正在使用 6 节串联 锂离子电池组、我已成功使用 BQ40Z80 来作为参考、化学 ID (0x2152) 与池水非常匹配。 每节电池的典型容量为 4000mA、最小 3900mA、标称电压为 3.7V、标准充电电压为 4.2V、截止电压为 2.5V、标准充电电流为 2A、最大持续放电电流为 35A。 电池已根据 EVM 建议正确连接。

    似乎在进行建议的更改后、寄存器显示了几个已设置为高电平或低电平、REST 为低电平、RDIS 高电平和 RTA 高电平的不同位。 以下是更新后的图像。



    此致
    Marco Moller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的信息、您使用的是哪个 FW 版本?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    安装的固件为 0.02(图中还显示 0x0002)、我不确定确切的版本、于是我在 2025 年 6 月 20 日下载了该版本。

    此致
    Marco Moller

    更新:我刚刚在网站上将固件更新为最新版本、但仍然存在同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    从我可以看出、问题在于设置了 TDA 和 TCA 位。 这是由 PRESS = 0 引起的。 我在 TRM 中读到、印刷功能由 NR 位决定、但无论我设置 NR、印刷机都保持为 0。

    我用示波器抽头了引脚 43 上的测试点、并确认每 250ms 的采样没有下拉至接地。 当通过物理连接强制它接地时、存在 PACK 电压。 如何在配置中解决此问题。

    此致
    Marco Moller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能把 bq.fs 放在这里分享吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    请找到随附的 bq.fs 文件。

    此致
    Marco Moller
    e2e.ti.com/.../TEST.bq.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、请允许我再研究一下这个问题。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego、我期待收到您的反馈。

    亲切的问候
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我还没有机会测试您的配置。 不过、以下是闭合 FET 的完整步骤、帮助了许多客户。

    电路板设置

    探讨

     

    测量

    BQstudio 设置

     FET_EN = 1

     

    这可通过右侧的 FET_EN 命令进行切换

     

    FET 选项= 0000

    数据存储器->设置-> FET 选项

     

    NR = 1

    数据存储器->设置-> DA 配置

     

    禁用保护功能

    确保所有保护均已禁用、所有保护应=0、请注意某些位已收到保留、可以按原样保留。 TRM 中介绍了这些位。

     

    此致、

    Diego