This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:低电平有效 P2P 器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25221, TPS2552D, TPS2552-1, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553478/tps25221-active-low-p2p-part

器件型号:TPS25221
主题中讨论的其他器件: TPS2552DTPS2552-1TPS2552

工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在寻求 TPS25221 P2P 器件、但使能端为低电平有效、您能帮助检查该器件是否可用?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    您是否需要采用 SOT-23 封装的 P2P 替代产品? 或 WSON?

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    是、首选 P2P、采用 WSON 封装。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    我们没有任何其他具有可调节电流限制和最大 2A 持续电流的 6 引脚 USB 电源开关。 接下来的一个是 TPS2552D、即:

    1. VIN 2.7V~6.5V
    2. 持续电流 (max):1.7A
    3. 低电平有效
    4. 6 引脚 SOT-23
    5. 与 TPS25221 引脚相同

    下一个缺点是 TPS2552 或 TPS2552-1(闭锁版本)、即:

    1. VIN 2.5V~6.5V
    2. 持续电流 (max):1.5A
    3. 低电平有效
    4. 6 引脚 SOT-23 或 6 引脚 WSON
    5. 与 TPS25221 引脚相同

    希望这对您有所帮助、

    Seong