This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:我的测试电路无法确认运行情况

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530497/bq24650-operation-cannot-be-confirmed-in-my-test-circuit

部件号:BQ24650


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门

大家好、我叫 Migita、

我目前正在使用“BQ24650",“,并、并在以下条件下试验以下电路、以采样电路作为参考、但无法正确为其充电。 (LED3 和 4 根本不亮)

参数或电路配置是否有问题? 请提供建议。

1) 太阳能电池板:5-10V,2-3W

2) 电池:锂离子 3.7V 2000mA x 1.

参数或电路是否有任何问题? 感谢您提供 advice.e2e.ti.com/.../BQ24650_5F00_20250609.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seiji、

    我建议参考 BQ24650 原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_77_2900_.pdf

    我发现 VCC 上缺少 1uF 和 10 欧姆电阻器、请确认您已拥有所有必需的元件。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发送编修。
    
    我添加了电阻器和电容器、并参考“BQ24610_BQ24650_BQ24(Schematic_Checklist 77).pdf“更改了电阻值(以红色显示)。 似乎正在充电、但 LED 3 和 4 不亮起。
    
    这种情况可以吗?
    
    如有任何 suggestions.e2e.ti.com/.../BQ24650_5F00_20250722.pdf 链接、我将不胜感激 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seiji、

    您能否测量 STAT1 和 STAT2 引脚?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    STAT1 为 2V、STAT2 为 2.3V。 另外、REF 显示的是–38mV、这种正常情况吗? 此时、充电电源为 5V 和 600mA。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seiji、

    是否确定太阳能电池板提供 5V 电压? 如果发生这种情况、则 STAT1/STAT2 应更接近 5V。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christian、
    感谢确认。
    目前、我将使用电源而不是太阳能电池板来测试它。 我正在充电的锂离子电池电压为 3.7V、因此我在 5V 下对其进行测试。 另外、REF 端子的电压不是 3.3V 吗?
    提前感谢您的帮助。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seiji、

    REF 端子的电压不是 3.3V 吗?

    是、如果 VCC 高于 (3.65-4V)、则 Vref 应为 3.3V

    可以尝试将输入电源增加到 10V 吗?

    [引述 userid=“658980" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530497/bq24650-operation-cannot-be-confirmed-in-my-test-circuit/5976891 ]STAT1 为 2V、STAT2 为 2.3V。 [/报价]

    如果连接到 5V 输入电源、我不知道为什么 STAT1/2 只会为 2V。

    您是否也可以尝试将 MPPSET 电压增加到 5V?

    此致、

    基督教。