This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:根据 2 个输入的不同、导通序列延迟也不同

Guru**** 2793805 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553869/ucd90160a-different-on-sequence-delays-depending-on-2-inputs

器件型号:UCD90160A


工具/软件:

大家好:

我正在使用 UCD90160A 和 TI FUSION 开发电源序列发生器。 最终产品将 分别在 3 张卡上有 3 个相同的 PM IC 代码(每卡一个 UCD90160A 器件)、由于浪涌电流我想错开开启/序列、但让所有 3 张卡都具有相同的 TI 融合配置剪切/文件。  

我分配了两个 GPIO、用于指示哪个卡。 分别是:

FPWM7/GPIO11
FPWM8/GPIO12

是否有办法采用此输入、然后根据此固定信号设置延迟? 即、卡 1 只将 GPIO11 设为高电平、GPIO12 设为低电平、因此可以立即开始、但卡 2 将 GPIO11 设为低电平、GPIO12 设为高电平、因此会等待 100ms。 如果 GPIO 11 为高电平且 GPIO12 也为高电平、则在时序控制之前等待 300ms。

这方面的任何帮助都将是很好的。

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们无法支持这样的不同延迟。 每个电源轨只有一个延迟

    此致

    颐和