This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:非常高的输出纹波

Guru**** 2581805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553902/lm5013-q1-very-high-output-ripple

器件型号:LM5013-Q1


工具/软件:

您好、

我的设计基于这个 webench 输出:webench.ti.com/.../SDP.cgi 以及数据表输入 EMI 滤波器(CISPR 25、5 类)。

我在测试中绕过了 L4。 所有测试均在 500mA 负载下执行。

到目前为止,我已经尝试过:-

  1. 将输入电容增加 100 μ F
  2. 将输出电容增加 100 μ F
  3. 将 C70 增加到 100nF

这在一定程度上改善了输出纹波、但我仍然看到 182mVPP。 使用示波器探头上的弹簧夹在输出端的测试点进行测量。



原理图:

布局:



反馈详细信息(底层):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将 R118 降低到 22K、并在 L3 之后添加另一个 22uF 电容器、我能够将这个电压降低到 28mV。

    本应用手册介绍了 Ron(上电启动时间电阻器)如何影响开关频率和纹波 AN-1481

    这连同删除 L4 一起实现了最佳改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe

    另外,请尝试 https://www.ti.com/tool/download/SNVR514 并将计算器结果与您的组件选择进行比较。  

    -El