This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C40:没有光耦合器反馈的直流/直流反激式设计

Guru**** 2503425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552237/ucc38c40-dcdc-flyback-design-without-optocoupler-feedback

器件型号:UCC38C40


工具/软件:

您好、

我考虑在不需要隔离的直流/直流反激式应用中使用 UCC38C40。 标准反激式电路(用于离线应用时)涉及用于反馈环路的光耦合器、以将输出与交流输入电压完全隔离。

但是、在我的直流/直流反激式应用中、我不需要隔离特性、因此我想移除整个光耦合器电路以节省成本和布板空间。

现在、我是否只需通过电阻分压器将输出电压直接连接到 FB 引脚、或者是否仍应从 UCC38C40 的 VREF 输出偏置到不知何故 FB 的信号?

BR

Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:

    感谢您提出有趣的问题。 是的、如果不需要隔离、您可以在不使用光耦合器的情况下使用该器件。 您只需使用电阻分压器电路、前提是分压器按比例降低输出电压、并且适当的等效电压将通过光耦合器最初提供的分压器。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    感谢您的反馈。

    BR

    Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:

    如果问题已解决、请点击绿色按钮。

    此致、

    Pratik A.