This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:适用于 50W PFC 输入的 QR 反激式拓扑

Guru**** 2502725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553910/ucg28826-qr-flyback-for-50-watts-pfc-input

器件型号:UCG28826


工具/软件:

您好:

我们正在寻找一种新型的先进解决方案、用于 50 瓦电源、从 350V 直流 PFC 输入提供 28V 直流输出。
由于需要小尺寸(可能使用平面变压器)、因此工作频率应很高。

最终产品将用于航空航天应用、但仅在没有特殊安全要求的机舱环境中使用。

UCG28826 似乎能够在一个封装中提供我们需要的所有功能、尽管该器件旨在不带 PFC 使用且专为 USB 充电应用而设计。 频率抖动等功能可能有助于我们通过鉴定测试(辐射发射)。

我的问题是:

- TI 是否建议/支持在非关键航空航天应用中使用 UCG28826?

- UCG28826 是一个很好的选择关于供应安全(10 年以上)?

- UCG28826 是否最适合我们的应用((350V DC/DC,小尺寸)?

- TI 能否提供样片? 它不在任何分销商处库存。

如果未提供、请提供替代方案(使用外部 FET)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    要回答您的问题:

    - TI 是否建议/支持在非关键航空航天应用中使用 UCG28826? *是的。

    - UCG28826 是一个很好的选择关于供应安全(10 年以上)? *是的。 这是一款新产品、除非~3 年没有销售、否则我们无法停止生产。  

    - UCG28826 是否最适合我们的应用((350V DC/DC,小尺寸)? *它将是您的功率密度最高的解决方案。 注意:UCG28826 针对 65W 设计进行了优化。 使用 PFC 可提高功率能力。 未来我们将拥有越来越低的功耗型号。  

    - TI 能否提供样片? 它不在任何分销商处库存。 *您有销售联系人吗? 它们可以帮助提供样片。 如果没有、请向我发送一封私人邮件、其中包含您的详细联系信息、我可以为您索取一些样品。  

    希望这能回答您的问题。