This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866S-Q1:LED 闪烁

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553461/lp8866s-q1-led-flashes

器件型号:LP8866S-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好
当 VIN 输入信号如下时、当电压保持在 40V 达 400ms 时、观察到闪烁。 原因可能是什么?

电流输出设置:
OVPH:30V
OVPL:27V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hung

    我们的专家稍后会回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队

              如果在读取过程中发现错误、则会显示以下红色框错误(位 9、位 11)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yu-Chuan

    您能否确认这是器件中唯一报告的故障、我相信在测试过程中会触发一些故障。