This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:PACK 引脚电压正在变化

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547939/bq40z80-pack-pin-voltage-is-varying

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

您好:

在具有 Bq40z80 的 4S BMS 中、它之前工作正常、但在今天进行检查时、当电池电压为 16.45V 时、电池包引脚电压在 9.4V 到 12.2V 之间变化。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于用户或设置结束、此实例可能由于许多不同的原因而发生 您能否确认电池未充电、或者没有发生会导致电压反弹的大规模放电事件?  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、电池未充电或未经历大规模放电、从而导致电压反弹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供显示此问题发生的.log 文件?

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您好:  
    PFA 问题的日志文件

    e2e.ti.com/.../pack-pin.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您附加了一个 2 分钟的.log、其中显示了在电芯上没有电流负载的情况下保持稳定的电压。 在没有负载的情况下、此捕获中的电池没有电压降、并且按预期运行。 此外、您的“LStatus"为“为 4、表示您的学习周期未成功更新。  请参阅以下常见问题解答以完成学习周期、这是一个不同的电池电量监测计、但同样的概念也适用。

    常见问题解答:

     【常见问题解答】为什么更新状态没有从 4 更新到 5? 

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    是、不对其执行学习周期。 PACK 不是恒定的、在 8V 至 12V 之间变化、不是恒定的。 之前它是常数、我想知道是不是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议完全完成电量监测计的设置、但电量监测计不会影响电芯的电压、而是仅输出 SOC 并提供有关电芯负载和电压的信息。 如果您看到电压在 8 到 12V 之间变化、则表明系统出现漏电/泄漏或电池出现问题。 如果您能够使用电压表来验证电压、我们可以将电压范围缩小至电池电量计校准/设置不正确或是电池导致问题的问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、将测试一次、然后返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用电路板对其进行了测试、电池状况良好、不会出现波动。 使用电压表进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是否可以执行校准、设置 chemID 和执行学习循环? 比您仍然遇到问题时要复杂、如果是定制 PCB 或.log 展示了电压变化、请附上原理图

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    原理图可以作为私人消息共享。 化学 ID 无法编程。 校准已完成。 为了执行学习循环、我们没有适当的设置来执行它。

    谢谢