This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:最低时钟频率

Guru**** 2502385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553166/tlc6983-minimum-clock-frequency

器件型号:TLC6983


工具/软件:

LED 驱动器组、

我们的客户希望以 40kHz 的频率运行 TLC6983 的 SCLK。  是否有最低时钟规格?   

您是否担心它们以如此低的频率运行 128 个 RGB LED?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    要计算最低时钟频率、我们可能需要知道帧速率、所需的 PWM 分辨率和行数。 顺便说一下、为什么您的客户使用如此低的频率?

    此致、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、此芯片无法在如此低的频率下运行、我们可以通过电子邮件为客户提供其他解决方案。