This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:请帮助评估我们是否可以添加更多 CVDDCP 电容器

Guru**** 2503415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552554/bq76200-please-help-to-evaluate-if-we-could-add-more-capacitor-of-cvddcp

器件型号:BQ76200


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 BQ76200 以驱动 6 个 MOSFET、Ω、这意味着 所有 MOSFET 都具有 6 个* 17nF 的输入寄生电容。

1、使用 1uF 作为 CVDDCP 时遇到问题,系统无法正常开机。

2.添加 CVDDCP 至 2.2uF、系统工作正常。  

有一些问题:

1. CVDDCP 和负载电容器有什么计算方法吗?

2.请帮助检查是否存在将 CVDDCP 提高到 2.2uF 的风险?

3.我还注意到数据表中电容器选择的说明、我想知道 470nF /2.1uF 值是实际直流中的有效值还是 仅为标称值?  

此致、

Jack Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BU 团队:

    请允许我得到您的善意答复、谢谢。

    此致、

    插孔