This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616 UART 与芯片的通信正常。 只有零星的接收消息

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553758/bq79616-bq79616-uart-communications-to-chip-works-fine-only-sporadic-receiving-message

器件型号:BQ79616
主题: ISO7721 中讨论的其他器件

工具/软件:

MCU 使用 ISO7721 连接到 BQ79616 UART

PING/WAKE、发送消息和自动寻址工作正常、并通过切换 GPIO 和 TSREF 进行了演示。 然而、在尝试读取(任何)寄存器时、无论是单次读取还是广播读取、我只偶尔才能看到 BQ TX 引脚上进行 1Mbps 传输的一些证据。 电压看起来都稳定且正确 (CVDD、DVDD、LDOIN、NEG5V)。 这可能是什么原因和/或我接下来应该检查?