This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS388C0-Q1:可以通过 i2c 清除看门狗?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS388C0-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553335/tps388c0-q1-possible-to-clear-watchdog-via-i2c

器件型号:TPS388C0-Q1


工具/软件:

我想使用这款电源监控器芯片来监控电压并通过 i2c 充当微处理器看门狗。

是否可以通过 i2c 而不是 WDI 清除看门狗?

我在数据表中找不到对此行为的任何引用。

也许只是通过 i2c 禁用然后重新启用看门狗会复位计时器吗?

在数据表中是否缺少可以解释关闭再打开看门狗是通过 i2c “启动“看门狗的一种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    无法通过 I2C 为 TPS388C0-Q1 器件提供 WDI 脉冲/输入。 不过、我们确实有一个问答 (Q&A) 看门狗、可通过 I2C https://www.ti.com/product/TPS389C03-Q1 提供看门狗交换。 这是一种比典型超时或窗口看门狗更复杂的交换、可以从数据表的第 21 页开始找到有关 Q&A 看门狗交换的信息。

    我们不建议将禁用和启用看门狗作为宠物看门狗的可行方法。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我想我忽略该器件的原因是因为我很难采购该器件。  

    我没有意识到我可以直接从 TI 订购。

    这部分应该很适合我。

    谢谢!