This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5522:该器件能否使用 RISET 可靠地与 1 –2mA 输出电流配合使用?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553541/lp5522-can-this-device-be-reliably-used-with-1-2ma-output-current-using-riset

部件号:LP5522


工具/软件:

您好:

数据表表明、使用 RISET 的建议输出电流设置为 3 –25mA:

但是否可以对 1 –2mA 范围内的输出电流使用更高的 RISET? 是否只是担心准确性、或者是否存在其他问题?  

如果不是、是否有任何其他器件可以在不进行 PWM 的情况下使用 0.5Hz 闪烁(1 秒亮,一秒灭)? 他们只是尝试进行硬件更改、而不必对软件更改进行鉴定。 如今、它们不使用 PWM 进行调光。  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在最新数据表中、建议的 LED 电流为 1mA 至 25mA: