This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:打开 bqstudio 软件后、无法连接。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549507/bq76952-after-opening-the-bqstudio-software-it-cannot-connect

器件型号:BQ76952
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

 尊敬的您好

将此框连接到计算机并打开 bqstudio 软件后、系统提示没有可用的适配器。连接示波器后、我发现 I2C 没有数据输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是否处于 SHUTDOWN 模式、您是否尝试过在 TS2 引脚连接到 GND 的情况下强制该器件退出 SHUTDOWN 模式? 您能否提供该器件的任何其他引脚状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    常见问题解答第 8.6 节中的其他故障排除步骤。

    8.6 为什么 BQStudio 无法检测到 BQ769x2EVM?

    要调试与 BQStudio 的连接问题、请首先确认您运行的 是 BQStudio 的最新版本、它是 BQSTUDIO-TEST 文件。 然后、继续按照 EVM 的“快速入门“部分中的步骤进行操作
    1.在 BAT+和 BAT-之间连接电源。
    2.通过 USB 电缆将计算机连接到 EVM。 连接计算机时、三个绿色 LED 亮起。
    3.检查 BQStudio 的仪表板、确认板载微控制器已连接、并查看正在使用的固件。
    4.每个独立的 BQStudio 窗口只能将一个 EVM 连接到笔记本电脑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    客户已解决由软件未更新导致的问题。

    非常感谢