This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:混合调光的 PWM 阈值未按预期工作

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553635/tps923653-pwm-thresholds-for-hybrid-dimming-not-working-as-expected

器件型号:TPS923653


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 TPS923653 进行 LED 背光控制。 我们使用混合调光模式、其中 ADIM 为低电平、PWM/EN 引脚上具有 10kHz PWM 信号。 我们遇到了两个奇怪的问题:

从 SW 上的 PWM 输出切换到限流输出的阈值约为 25%占空比。 根据数据表、我们预计为 12.5%

2、从 0%切换到 99%时背光不开启,使用测得的 400ns 低脉冲,根据数据表,混合调光应由 PWM/EN 的第一个下降沿启用,最小脉冲时间为 150ns。 检查示波器上的信号可以发现、这是持续时间超过足够长的干净下降沿。  

是否对这些行为有任何解释、或者我们可以采取任何缓解这些行为的方式(即更改 PWM 频率或在启动时执行其他操作)?  

谢谢您、

Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    让我检查一下、很快就会回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚