This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:这个驱动器在 nHD TFT 显示屏上为五个并联的白光 LED 供电时、PWM 似乎不起作用。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552573/tps61165-have-this-driver-powering-five-white-leds-in-parallel-on-a-nhd-tft-display-pwm-does-not-seem-to-work

器件型号:TPS61165
主题: TPS61166 中讨论的其他器件

工具/软件:

nHD 建议使用此器件和原理图。   我的 TFT 有 5 个并行的白色 LED。  驱动器 Vin 为 5V、可通过 3.3V GPIO 输出进行控制。

PWM 频率为 25kHz。

它只是始终保持开启状态、并且不会从 100%响应到 0%。  我做什么错了。  (随附 Sch)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim、

    这个原理图对我来说很好。

    您能否检查 CTRL、SW 和 LEDA 波形?

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    问题可能是我们使用的 nHD TFT 显示屏具有并联的背光 LED。  这些 LED 的 Vf 为 2.8V 至 3.4V。  因此、TPS61165 上的 5V 电源永远不会开始调节、而是 33 欧姆的 Rsense 会将电流限制在 (5-3)/33 = 60mA 左右。   

    下一个问题是、这里将 5V 降至 3V、并使用此处的 TPS61166 可以调节 LED 的 100mA、同时允许 LED 在 PWM 上的 0%直流时关闭吗?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    电流取决于以下公式:

    请确保输入电源稳定。  

    第二个问题;TPS61166 可以支持 3V 工作电压。

    谢谢、

    Colin