This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:0x49 寄存器在 TPS25751 中是否仍有效?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551874/tps25751-is-0x49-register-still-active-in-tps25751

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: TPS65988

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在 TPS25751 中、0x49 寄存器是否仍有效?

之前、我确认了 0x48 在 TPS25751 中也是有效的(尽管它未在 TRM 中编写)、但我还想确认 0x49 寄存器(包含有源/无源电缆对源端通过 SOP'消息发现身份命令的响应)在 TPS25751 中是否仍有效。

根据 TPS25751 是 TPS65988 的替代方案、TPS65988 包含 0x48 和 0x49 寄存器、加上 TPS25751 还支持 0x48 寄存器、我倾向于 TPS25751 还支持 0x49 寄存器 。

请您帮助内部确认、或帮助您找到另一个特定的注册表、该注册表包含电缆对来源的 SOP 消息发现身份命令的响应、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:  

    在 TPS25751 中、寄存器 0x49 当前未激活。 您需要从系统中的电缆获得哪些信息?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    最初的目的是识别连接的电缆、我假设电缆的 SVID 可以帮助实现这一点。

    如果在  TPS25751 中 0x49 未激活、是否有任何其他寄存器包含电缆插头的 SOP'响应?

    我认为 TPS25751 支持 SOP 的通信功能、因为它支持 5A 电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它没有专用寄存器来存储来自主动/直通电缆的 SOP'响应、是否有其他方法可以实现它、例如 4CC 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我尝试在演示板中读取 TPS25751 中的 0x49 寄存器、结果如下:

    POR 之后、读取 0x49 寄存器、前 5 个字节为: 0x19、 0x00 、0x00、0x00 、0x00 ;

    插入有源电缆、 读取 0x49 寄存器、前 5 个字节为: 0x19、  0x00 、0x00、0x00、0x00 ;

    连接接收端器件、 读取 0x49 寄存器、前 5 个字节为: 0x19、 0x44 、0x5d 、0x2C、 0x00

    它似乎仍然有效、您能否请在内部帮助确认它并给出有关它的最终结论、以便我可以决定 TPS25751 是否能够满足要求并更改另一个合适的要求。

    非常感谢!

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:  

    对延迟回复表示歉意、让我们通过直接消息继续对话。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin