This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:UCC28750 SIMPLIS 仿真误差

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553352/ucc28750-ucc28750-simplis-simulation-error

器件型号:UCC28750


工具/软件:

您好:

我最近使用 WEBENCH 推导出一个使用 UCC2875 IC 的隔离型反激式电路。 我想使用 SIMPLIS 对电路进行仿真、因为该模型已在 TI 网站上提供。 遗憾的是、我一直收到错误、如下所示:

有什么建议吗? TI 能否提供非加密模型?

此致、  

Edgar C.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar、

    您能分享您的模型文件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是保密的,并将通过个人消息分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将添加更多上下文。 我从 TI 网站下载了仿真并下载了 SImetrix/SIMPLIS、这个 zip 文件包含所有文件、包括加密文件。 我对软件非常熟悉——不知道要使用哪个仿真器。 都有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用免费版本的 Simplis? 如果是、您需要付费版本才能运行加密模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富的家庭生活,没有对基本的免费开放源代码工程师的爱?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有免费的版本,感谢帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是我们无法控制的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专业还是精英?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种方法都是有效的