This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:通过 TPS25750EVM 将数据从 PC 传输到手机。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750EVM, TPS25750, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548218/tps25750evm-data-transfer-from-a-pc-to-a-mobile-phone-via-the-tps25750evm

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750、TPS25751、 TPS25751EVM

工具/软件:

我们正在测试 TPS25750EVM、并且具有与所附图类似的设置。

该板成功手机充电。 但是、PC 无法与移动电话建立数据连接。

我们已经使用 TI 应用程序自定义工具将 TPS25750 配置为双角色电源 (DRP)、但数据传输仍无法正常传输。

我们的主要问题是:

  1. 是否可以使用 TPS25750EVM 在 PC 和移动电话之间启用数据通信? 如何实现?

  2. 我们看到一些帖子表明数据传输需要外部 USB 集线器。 这是正确的吗?

  3. 是否有建议的测试方法或参考电路来演示如何设计一个系统、在该系统中、PC 可与手机通信、同时将 TPS25750 用作电力输送控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我与团队核实一下、看看是否有任何使用 TPS25750EVM 作为 PC 和手机之间的 USB 桥接器的用例。  

    另外、我们还提供了 TPS25750 的后续器件、该器件与额外的特性/可配置性选项引脚对引脚兼容、并与最新的 PD 3.2 规范保持一致。 对于新设计、我们强烈建议参考 TPS25751、有关更多详细信息、可参阅此常见问题  解答页面:【常见问题解答】TPS25751:从 TPS25750 迁移到 TPS25751  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望使用 TPS25751EVM、但它缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们正在积累 TPS25751EVM 的库存、它们应该会很快恢复库存。  

    EVM (TPS25750 和 TPS25751) 不能处理 USB 数据通信、也不能用作 USB 桥接器。 能否提供具体详细信息、说明如何评估 PD 控制器以及 TPS25750/1 可用于哪种应用?

    谢谢。此致、

    Raymond Lin