This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521904 LDO1 输出问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551202/tps65219-tps6521904-ldo1-output-issue

器件型号:TPS65219
主题:AM623 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

我们参考 EVM SK-62P-B1 的电路、该电路使用 TPS6521904 PMIC、并与 AM6234 CPU 配对。 根据 EVM 测试结果、从 SD 卡引导时、AM623 的 GPIO0_31 应该向 PMIC 的 VSEL_SD 引脚输出“低电平“、导致 LDO1 输出电压 VDDSHV_MCU 从 3.3V 切换到 1.8V。

但是、当我们使用 EVM SD 卡引导我们自己的电路板时、AM623 的 GPIO0_31 不会被拉至“低电平“、而是拉至一个奇怪的半电平位置、从而使 LDO1 输出电压约为 2.5V。

我们进行了自己的实验:从 PMIC 的 VSEL_SD 引脚断开 AM6234。 只需上拉 PMIC 的 VSEL_SD 引脚会产生 3.3V 电压、但下拉会将其降至 2.8V。 这似乎是一个重大问题。 相关电路图如下所示。 有什么可以解决的吗? 请提供帮助。

   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TPS6521904 PMIC 相关内容、  

    LDO1 设置为在旁路模式下运行、因此为了使 LDO1 在 VSEL 拉至低电平时有效输出 1.8V、PVIN_LDO1 需要更改为 1.8 源 (Buck2 的 VCC_1V8)。

    或者、使用 I2C、通过将寄存器 0x07 (LDO1_VOUT) 的位 6 (LDO1_BYP_CONFIG) 设置为“0"而“而不是“1",“,将、将模式设置为 LDO 模式。

    关于 AM623 GPIO 不输出低电平、我建议在 AM623 器件型号下创建单独的线程、以便其器件专家可以帮助解决此问题。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    但 EVM PVIN_LDO1 使用 3V3_MAIN、而不是 1.8V。  我们没有使用 I2C 对 EVM 进行编程、但可以更改电压。

    您的描述似乎与实际使用略有不同。 或者我们有什么事情做得不对吗?
    我将再次询问 AM623 部分。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、  

    对困惑的道歉、您是正确的。
    LDO1 上的旁路功能应支持动态电压从 3.3V 变为 1.8V、而无需更改 PVIN_LDO1。

    我可能需要更多信息来弄清楚为什么输出不正确、

    当 VSEL_SD 引脚处于该“半电平“时、是否知道 VSEL_SD 引脚上的电压电平是多少?

    然后、当您在自己的测试中手动将这个引脚拉低时、这个引脚是连接到 GND、还是连接到多大的电压电平?

    我知道您没有使用 I2C 进行编程、但您是否能够使用 I2C 提供 PMIC 寄存器的回读?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sarah

    是否知道 VSEL_SD 引脚处于这个“半电平“时、它上的电压电平是多少?
    约为 2.5V

    然后、当您在自己的测试中手动将此引脚拉至低电平时、这个引脚是连接到 GND、还是连接到多大的电压电平?

    连接至 GND(下拉 10K Ω)

    我知道您没有使用 I2C 进行编程、但您是否能够使用 I2C 提供 PMIC 寄存器的回读?

    我目前没有现成的工具、这是否必要?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、  

    感谢您提供的信息。

    没关系、可能还不需要 I2C。  

    为了进行说明、VSEL_SD 引脚上的电压是 VSEL_SD_SOC 的 2.5V、那么 LDO1 输出端也是 2.5V?

    这很奇怪、 2.5V 仍应注册为 VSEL 引脚的高电平输入。 在这种情况下、LDO1 输出应仍为 3.3V。

    请确认在 VSEL_SD 引脚上也接地时测得的电压。

    如果 LDO1 输出 VDDSHV_MCU 上连接了任何额外的负载/电容、您是否也可以共享?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sarah

      VDDSHV_MCU 仅连接到 AM623 VDDSHV5 和 SD 数据上拉、 不连接到其他位置。

    另外、请提问、EVM 的 SD 电源 VDD 似乎有控制时序、这是否重要?

    VSEL_SD 和 VDDSHV_SIO 状态如下(在上电状态下)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、  

    感谢您的确认。  

    控制时序是什么意思?

    您是否尝试过用另一个  TPS6521904 PMIC 替换电路板上的 PMIC、看看此问题是否仍然存在?

    如果这没有产生任何结果、如果您能够进行此设置、我想尝试一些 I2C 命令来进一步调试。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sarah

    “你说什么?“

    由于 EVB 通过负载开关控制 SD 上的 3.3V 电压、因此我想说它是否需要时序控制?

    “您是否尝试过用另一个 TPS6521904 PMIC 替换电路板上的 PMIC、看看此问题是否仍然存在?“
    我们有 10 块电路板、但这种情况下每块电路板都有、因此我认为它与 PMIC 无关

    “如果这没有产生任何结果、如果您能够进行此设置、我想尝试一些 I2C 命令进行进一步调试。 “

    我需要准备

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    AM623 的 SD/MMC1 可能具有一些时序要求。 这将是 AM62x 团队面临的更多问题。
    我认为 AM62x 数据表从第 193 页开始、提供了有关 MMC1/MMC2 时序要求的一些详细信息:




    VSEL 引脚没有任何时序要求

     准备好 I2C 设置后、请告诉我。

    谢谢您、  
    Sarah