This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612:PWM 引脚是否可以保持低电平以使 LED 闪烁?

Guru**** 2518200 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5522, TPS92612, TPS92610EVM, TPS92612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549315/tps92612-can-the-pwm-pin-be-held-low-for-blinking-an-led

器件型号:TPS92612
主题中讨论的其他器件:LP5522TPS92610EVM

工具/软件:

您好:

我的客户希望以 0.5Hz(1 秒亮、1 秒灭)的频率闪烁 LED。 它们不希望使用 I2C、并且更倾向于使用一个电阻器来设置电流、并使用另一个引脚来控制 PWM/开/关状态。 他们使用的是 LP5522 器件、但遇到了驱动信号被单线制接口解读并卡在不良状态的问题。  

他们是否可以将 PWM 引脚用作恒定低电平(完全关闭)和恒定高电平(最大输出电流)来使 LED 以 0.5Hz 的频率闪烁? 这是一个很好的地方,但是我想再次检查一下。 所有图形或参数表都不讨论 0%的占空比、但数据表中有一行说“可以采用 PWM 输入来调节 LED 亮度和 LED 开/关控制“。

请确认并感谢!
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    TPS92612 将像这样正常工作。 数据表的第 7.3.3 节指出“当施加到 PWM 引脚上的电压高于 VIH (PWM) 时、启用输出电流。 当施加 到 PWM 引脚上的电压低于 V_IL (PWM) 时、输出电流将被禁用。“ 这也是器件的 EVM 配置方式、以便分流器可以启用和禁用输出。 如果您对该器件有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我的客户希望 LED 电流为 1 –2mA、数据表显示了 4mA 100%占空比时的最小输出电流。 如今、在 SW 中、它们只会使 LED 闪烁、而不利用 PWM 来驱动较低的平均电流。 是否可以使用更高的 RSNS 电阻? 是否只是担心准确性、或者我们是否认为可能存在其他问题? 他们试图仅进行硬件更改、而不必更新软件、因为这会导致额外的验证工作。  

    如果没有、是否有任何其他器件可以采用相同的使用方式 (0.5Hz 用于闪烁、无 PWM、以及输出电流在 1 –2mA 范围内的 RSNS)?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    为什么需要支持如此小的电流? 这可能不是最好的部分,但我今天测试了它。

    我认为电流在低于 4mA 时并不准确、短路功能可能不起作用。

    我没有 TPS92612EVM、但我有 TPS92610EVM、这些芯片具有类似的设计。 10 还具有最小 4mA 的器件输出电流范围。 我将 R_SNS 的值更改为 53.8 Ω、并且能够通过 PWM 引脚控制 1.8mA 的导通和关断驱动电流。 我将电源电压从 4.5V 扫描到 12V、并能够输出 我不建议使用此功能、因为它超出了数据表规格、但未在整个温度范围内对其进行验证。

    否则、我支持汽车线性 LED 驱动器、但没有找到官方支持如此低电流的驱动器。 我将与我的团队沟通、看看我们是否有其他可以支持该功能的器件。

    此致、

    Nicholas Alexander