This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:STAT1 和 STAT2 指示的问题

Guru**** 2535290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548802/bq25820-issue-indicated-by-stat1-and-stat2

器件型号:BQ25820
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在仿人机器人电池包中使用 BQ25820、遇到了 STAT1 和 STAT2 LED 亮起的问题。

他们发现没有 TS 问题。

问题 1:他们如何确定是否存在 安全计时器故障。 什么是 安全计时器故障。

问题 2:您能帮助检查原理图并查看任何故障吗?

e2e.ti.com/.../05_5F00_charger_2800_1_2900_.pdf

下面是原理图左侧和顶部的字样。

1.未设置过压充电切断电压;
2、欠压充电截止电压为 47V;
3.将充电电压设为 41.9V;
4、总线电流限制为 6A;
5、充电电流为 2.5A ;
6.充电输入电压为 44.8V~67.2V,电池 10S 三元锂电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gary:  

    您能提供一个寄存器转储、以便我可以检查 IC 正在读取的内容吗?  

    谢谢、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bagger、

    您能否帮助比较以下 EVM 和客户电路板的寄存器、并找出 STAT1 和 STAT2 照明的根本原因。

    e2e.ti.com/.../Registers-from-EVM-and-customer-board.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您提供这些信息、我将对此进行详细了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    将寄存器输入到 BQStudio 后、我会看到触发了输入欠压故障和驱动器电源故障。  发生这些故障时、我能否看到输入和 DRV_SUP 引脚的波形?  

    此致、  
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bagger、

    上一个问题已解决。 DRV_SUP 应通过一个电容器与 GND 相连、并通过一个电阻器与 REGN 相连。

    新问题是负载较轻时 SW 点出现振荡。

    CH3 是输出。 正如您看到的、存在振荡。

    CH1 是上半桥驱动器、CH2 是 SW 点的波形。

    为什么在负载较轻且输出不稳定时、驱动器和 SW 都有振荡、如图 1 所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    我将对此进行更多的了解、并向您提供更新。  

    此致、  

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    IC 似乎只是处于 DCM 模式。 您看到的纹波在轻负载下是正常的。  

    此致、

    Aaron