This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820:意外复位信号

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552886/tps3820-unexpected-reset-signal

器件型号:TPS3820


工具/软件:

您好的团队、

客户的应用是客户反馈 TPS3820 偶尔输出意外复位信号。

我想先说明具体应用。 客户使用 TPS3820 复位 M0、如下图所示。 信号路径是、MCU 将提供一个 DWdog 的高压脉冲以禁用 U45 的输出、然后 U45 输出引脚上的下拉电阻将提供低电压以启用 U46 的输出。 U46 的输入是看门狗脉冲。

然后探测 DWdog(绿色)、WDI(黄色)、RESET 低电平有效(蓝色)

对于正常器件、DWdog 拉高后、在大约 50ms 后、WDI 具有看门狗脉冲、不会复位。 M0 可以正常唤醒。

对于故障器件、在 DWdog 拉高约 40ms 后、TPS3820 输出复位信号以复位 MCU、然后在较长时间后导致 WDI 信号输出。

在 DWdog 拉至高电平之前、TPS3820 的 WDI 引脚应处于高阻抗状态、则内部 WDI 脉冲正常工作。 DWdog 拉高后、WDI 引脚处于有效状态。 我怀疑此问题是否与内部 WDI 脉冲相关。 您可以帮助查看此问题并分享一些建议吗?  

此外,我有几个问题,希望你可以帮助支持:

1.内部 WDI 脉冲的时间间隔是多少?

2.内部 WDI 脉冲的看门狗超时是什么?

3.外部 WDI 脉冲是否使用具有内部 WDI 脉冲的相同计时器?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    为了更好地理解、您能否对同时受监控 VDD_STB 的两个器件进行另一次示波器捕获? 至于您对内部 WDI 的问题、我们无法发布该信息、因为它不在数据表中。

    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    VDD 始终作为固定电压存在。 为什么您认为 VDD_STB 很重要?  

    从您的角度来看、这种问题的可能原因是什么?  

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    在 RESET 置位之前、电压似乎存在下降、这可能表明是导致故障的 UV 条件、而不是看门狗。 如果没有所有的信息,我就无法给出理由。


    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    下面我们继续讨论这个电子邮件主题。

    Jesse