This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756 在低功耗下充电特性。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25820, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552803/bq25756-bq25756-charging-characteristics-at-low-power

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ25176BQ25820BQ25798

工具/软件:

你(们)好 我正在研究使用 BQ25756、但我想详细了解它在使用 MPPT 时的充电特性、此时太阳能电池板输送的功率不多(低于 2W)。

下图比较了我测试过的线性充电器 (BQ25176) 和降压 MPPT 充电器 (LTC4015)。 从该测试可以看出、当它没有足够的功率来进行降压开关并跟踪 MPPT 回退到进行线性充电时、当太阳有点多时、它可以执行正确的 MPPT、功率增加很多、至少我的 解释方式是这样。

对于我的应用,太阳能电池板通常必须放置在有很多阴凉的地方,可能只能得到一个小时或更少的阳光直射。 因此、充电器 I 设计在弱光和阳光直射条件下都能正常工作非常重要。

我确实看到、在 BQ25756 的数据表中、图 7-1 显示了充电效率。 看起来像当它降至 0.2A 时、eff 将会非常低。 因此、我希望它能回到线性充电状态、或者是否有办法让它在低功耗/低光 MPPT 充电情况下更好地工作。

如果您有任何可以帮助我设计的信息、我们将不胜感激。

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不完全了解设计要求。 BQ25756 是一款高功率充电器。 我们可以实现低功率级别、但这并不是该器件的真正用途。 您是否在寻找具有 MPPT 功能的开关充电器? 如果是、MPPT 是否需要进行全电池板扫描并具有扰动观测功能? 在较低功率级别的充电器中、我们有一些更基本的 MPPT 功能。 该 MPPT 基本上根据开路电压的百分比来设置电压的下限、从而将太阳能电池板保持在最大功率区域。 这是否会更符合您的应用?

    如果这对应用不起作用、则由于元件是外部元件、因此 BQ25756 的效率在每个应用中会有所不同。

    效率测量是基于 EVM BOM 进行的。 我还认为测量是在未启用 PFM 的情况下进行的、它应在较低电流下更高效。 效率可能会根据外部元件而变化。 我们使用此计算器来帮助估算效率:

    这将需要您选择一个 MOSFET 并将特性输入到文件中。

    此外、LTC4015 是仅降压电池充电器。 BQ25820 是一款仅降压器件。 这与 BQ25756 实现引脚对引脚兼容。

    如果我需要澄清任何问题、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 是的、我知道 BQ25756 适用于高功率充电器、但我想要 MPPT 全电池板扫描和观察、所以我来看看该器件。

    如您所述、其他一些充电器具有更基本的 MPPT 、例如 BQ25798、它通过将电压设置为电池板 VOC 的百分比来工作。 也许我应该尝试使用其中一种 MPPT 算法的充电器、看看它在满足我们的设计要求方面的效果。

    感谢提及 PFM、我忘记了在查看数据表时、我在其他采用 PFM 的低功耗应用用 TI 降压/升压转换器方面拥有良好的经验、因此、如果 BQ25756 能够使用 PFM、我可以在低功耗充电方面获得一些良好的体验。

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cam:

    BQ25798 将是我推荐的充电器。 如果您计划使用主机控制方法、本应用手册可能会有所帮助:

    不过、我认为这份应用手册有几个注意事项。 我认为 VOC_DLY 或 VOC_RATE 需要更长一些。 我必须再次与该设备的主要专家确认。 此外、我会测量输入电流而不是充电电流、尤其是在有系统负载时。

    此外、如果电池将完全放电、并且出现您提到的弱光情况、我建议查看以下应用手册:

    关于 PFM 的边注:BQ25756 没有 OOA PFM、因此在该器件上使用 PFM 时可能会产生一些可闻噪声。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些资源。 我想我将试用 BQ25798、看看效果如何。

    谢谢、

    凸轮