This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15240-Q1:输入电流随开关频率的增加而增加

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC15240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551303/ucc15240-q1-input-current-increases-with-switching-frequency

器件型号:UCC15240-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我在一个程序中使用 UCC15240-Q1、我将其用作栅极驱动器电源。在测试此栅极驱动器时、我们观察到 IC 消耗的电流随着频率的增加而增加。

我是否可以知道为什么这里消耗的电流更大?

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极驱动器所需的偏置功率为 Qg VDD VEE。 VDD - VEE 由 UCC15240-Q1 调节、而 Qg 根据 SiC/IGBT 数据表是固定的、用于固定的 VDD - VEE。 在大多数开关转换器/逆变器应用中、FSW 也是固定的、但如果您改变 FSW、则可以看到所需的 功率(以及辅助电源输入电流)会因此而变化。 以更高的频率移动相同量的电荷、需要更大的功率、如果需要更大的功率、则必须为给定的输入电压提供更大的电流。 这是所有栅极驱动器/辅助电源电路的行为。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 15V VDD 电压轨和–4V VEE 电压轨、您能解释如何正确调整电容器的大小吗?  
    数据表对此计算不是很清楚。  

    如果您能提供一个很好的例子。  
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC15240-Q1 Excel 设计工具 将为您计算 cap 值。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 有所帮助。
    是否有模拟 UCC15240 的模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处仅具有 SIMPLIS (UCC14241 sim 与 UCC15241 相同)

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、
    在线工具建议在 VDD 和 VEE 之间放置一个电容器。 屏幕截图如下:这是否是对已在器件上放置的 2.2uF 电容器的额外影响 ? 15 来实现  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、2.2μF 电容器放置在 UCC15240-Q1 上、而额外的 VDD - VEE 电容器 (COUT1b) 放置在栅极驱动器/负载处。

    Steve