This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:TPS7A4533 的效率

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553161/tps7a45-efficiency-of-tps7a4533

器件型号:TPS7A45


工具/软件:

大家好、TI 专家、我有兴趣使用 TPS7A4533 将 5V 转换为 3.3V。 我想知道当负载电流为 600mA 最大值和 200mA 最小值时 LDO 的效率是多少。 您可以分享该器件的效率曲线吗?

谢谢、

Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    任何 LDO 的效率=输出功率/输入功率=(Vout x Iout)/(Vin x Iin)

    由于 LDO 的 Iout = Iin、因此对于您的特定用例、TPS7A4533 效率的上限= 3.3/5 = 66%

    我说上限是因为实际效率会稍低。 Iin 也将包括静态电流、即 Iin = Iout + Iq

    此致

    Ishaan