工具/软件:
您好:
对于由 BU Manuel Alva 制成的 6xMagnetoMV 板上的 EMI/EMC 射频有一些滤波器权变措施。
我想确认这些无源 EMI 元件是否必要? EMI 性能有何影响? 或者有什么简化电路和布局面积的建议吗?


对于以下 EMI 性能、关闭电源时的背景性能是什么?
此外、下面是 6x MV 器件、10x MV 的性能如何? 有什么区别吗?
Bel 谢谢。 
此致
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
对于由 BU Manuel Alva 制成的 6xMagnetoMV 板上的 EMI/EMC 射频有一些滤波器权变措施。
我想确认这些无源 EMI 元件是否必要? EMI 性能有何影响? 或者有什么简化电路和布局面积的建议吗?


对于以下 EMI 性能、关闭电源时的背景性能是什么?
此外、下面是 6x MV 器件、10x MV 的性能如何? 有什么区别吗?
Bel 谢谢。 
此致
Brian
Brian、
根据您显示的报告,是的 — EMI 无源器件必须通过 CISPR 25、5 级 CE 和 RE 测试。 许多汽车 OEM 会引入其设备必须符合的不同 CISPR 25 EMI 标准。 您要介绍的报告展示了使用典型无源器件通过 CISPR 25 5 类 CE/RE 以及许多汽车 OEM 都可以接受的屏蔽/接地/PCB 技术的可行路径。 此外、您还可以在标题幻灯片中看到 EMI 扫描为“6XMagnetoMV",“,其中、其中“6x"表示“表示 6 个 IC 在工作。 对于 10 倍、EMI 输入线路滤波器需要相应地进行缩放、以便根据栅极驱动器/分立式元件所需的最大功率来处理额外的输入电流。
Steve
CE 扫描的环境本底噪声接近~150kHz 并不理想、因为其测量值为~40dB。 我正在使用此实验室设置进行预合规性 EMI 调试期间的相对 CE 测量。 否、测量接近~40dB 的环境本底噪声并不意味着如果 150kHz 范围内的环境本底噪声为 0dB、则会有 40dB 振幅的谐波。 这确实意味着、如果 EM 发射接近~150kHz 但低于~40dB、则我的设置无法测量这些发射。 例如、~150kHz 时的峰值可能小于~40dB、在我附加的扫描中看不到该峰值、但如果本底噪声降至 0dB、则会出现在扫描中。 把它想象成海洋表面下面的山峰。 如果你能降低海洋的水平,那么峰将被揭示。
Steve