This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ298018RUGR 互连

Guru**** 2515245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549916/bq2980-bq298018rugr-interconnection

器件型号:BQ2980


工具/软件:

您好团队:

我使用的是包含 BQ298018RUGR 的应用、用于保护电池。 您能帮我查看原理图吗?

我已经检测到、当电池电压电平下降到 3V 左右时、RSNS 值会影响电流测量。 似乎该电阻上的压降会影响输入电压值、并在连接充电器时停止(使用 BQ25180YBGR 的 VBUS)。 然后、将电阻值从 16m Ω 减小到 8m Ω、将 500mA 视为最坏的情况、它没有问题。   

这是更新的原理图

我还看到欠压范围为 2.2V 至 3V、您能解释一下该范围吗?  

此致

Francisco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有何评论?  

    此致

    Francisco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    我一直在等待一个答复几个星期。 是否有任何其他组可以支持此设备?

    此致

    Francisco