This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146 低压降转换问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553979/lm5146-lm5146-low-dropout-conversion-issue

器件型号:LM5146


工具/软件:

对于 LM5146、如果要在 400kHz 的开关频率下实现 30V 输出、仍可以实现此输出的最小输入电压是多少? 您能否提供此最低输入电压的准确值或推荐范围?33.5V 的输入电压是否足以满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Letao:  
    根据数据表、当 FSW = 400kHz 时、典型的最大占空比为 94%。 当输出电压为 30V 时、这将得到大约 Vin = 31.9V。 为了保持稳定的稳压、您可以将其略微增加 1.2V。 所以、它可能约为 33V 或略高于。  

    如果您没有.e2e.ti.com/.../0211.LM5146_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_revB1.xlsm、我也建议您使用快速入门计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是快速入门工具文件夹 https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC

    PS:使用 EC 表中的 toff (min) 规格来推导特定 Fsw 的最大占空比。 当达到最大占空比时、LM5146 不具有频率折返(保持接触 Fsw)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Timothy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YW