This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:睡眠模式

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552770/bq76922-sleep-mode

器件型号:BQ76922


工具/软件:

执行 OTP 后、该器件安装到电池包中。 安装后、我获得了输出、但即使 SLEEP_EN 位为高电平、它也没有进入睡眠模式。 原因可能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、

    当您使用 0x12 Battery Status () 命令时、SLEEP 位是否仍为 0? 你有没有注意到它变成 1? 请进行检查并告诉我、因为可能是器件进入睡眠模式、但由于保护故障或电流而快速唤醒。

    您是否还能确认您的 Power:Sleep:Sleep Current 为  设置为?

    此致、

    Rohin Nair