This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:USBCPD 应用程序自定义工具 — 如何选择其他电压?

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553978/tps25751-usbcpd-application-customization-tool---how-select-other-voltages

器件型号:TPS25751


工具/软件:

对于仅受电方、所请求电压的选择为 5、9、15 和 20。

电源广播 12V 作为其供电能力之一。

如何 更换 TPS25751D 请求 12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:  

    感谢您联系我们!

    请参阅 TPS25751EVM 用户指南中 的第 3.34 节、了解如何在 GUI 工具中启用高级配置模式、以将受电能力寄存器设置为所需的电压/电流电平。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。

    我  在 TX 灌电流功能 (0x33) 寄存器的 SINK PDO_3 中找到了调查问卷中选择的电压。

    另外两个 PDO 是 5V 和 9V。

    如果电源不提供所需的电压、这些反馈是否可以使用?

    此外、配置工具不希望 从 “文件“->"退出“退出“或从窗口右上角的任何一个红色 X 退出。

    右键点击下方的红色 X 并选择“模拟浏览器重新启动“将关闭内部窗口、然后外部窗口上的红色 X 将正常工作。

    浏览器是 Windows 11 Pro 上的 Chrome。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:  

    您的理解是正确的。 受电方将从供电方的广播能力请求 PDO。 通常、如果供电方可以提供其最大能力、受电方将请求其最大能力。 根据 PD 规范、Type-C 隐式合约需要 5V 受电 PDO。 9V PDO 是可选的。  

    [引述 userid=“85756" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553978/tps25751-usbcpd-application-customization-tool---how-select-other-voltages/5980015

    此外、配置工具不希望 从 “文件“->"退出“退出“或从窗口右上角的任何一个红色 X 退出。

    右键点击下方的红色 X 并选择“模拟浏览器重新启动“将关闭内部窗口、然后外部窗口上的红色 X 将正常工作。

    [/报价]

    感谢您提请我们注意这一点。 我 将把此内容中继转发给 GUI 团队。  

    此致、  

    Aya Khedr