This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746:硬件保护延迟时间的容差。

Guru**** 2527310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553688/bq27z746-bq27z746-the-tolerance-of-hardware-protection-delay-time

器件型号:BQ27Z746
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我想知道 bq27z746 硬件保护的默认延迟时间是否有容差。

就像图片所示、我不会更改并保留默认延迟时间。

如果典型的 tOVP 为 1000ms、则最大 tOVP 和 最小 tOVP 是多少?

和 tUVP、tOCD、tOCC、tSCD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这些延迟是可配置的、延迟时间的最小值和最大值显示在 BQStudio 的“Calibration"选项“选项卡中。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、

    我知道这是可以配置的

    但是、此参数在产品规格中应有一个范围。 例如、如果典型值为 1000ms、则上限和下限应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们不会根据您的请求指定配置值的变化。 但是、我们确实指定了延迟的步长、因此为+–1.953ms。  

    此致、  

    Jonny。