This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:连接两个充电器 IC 解决方案

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552317/bq25798-connecting-two-charger-ic-solution

器件型号:BQ25798
《Thread 中讨论的其他器件:LM66200》

工具/软件:

您好:

我们计划按照所附方框图连接两个充电器 IC。

连接摘要:  

1.两个充电器 IC 的公共输入。

2.从主机 PC 连接不同的 I2C。

3.不同的电池连接到两个充电器 IC。

4.仅考虑将 VBUS 输入用于充电器 IC 输入。 ACDRV1 和 ACDRV2 接地。

对于输出电压连接、我们有以下查询:

1.两个 充电器  IC  输出  共享 并 提供 给  系统 负载  因此、我们能否 共享    充电器 IC  的两个 输出 、否则  会 导致   电气 问题

2. 我们是否 需要          在 两个 充电器 输出    中添加反向电流保护或理想二极管,以防其中一个  发生故障? 如果是、您能给出理想二极管的器件型号吗?

3.  测试是否 发现   解决方案中存在任何电气挑战?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    关于 1 和 2、您将需要一个理想二极管来防止电压较高的电池可能反向驱动电压较低的电池。  LM66200 可能正常工作。

    关于 3、使用理想二极管、我认为没有问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您的反馈。

    建议的器件型号用于一次选择一个电源。 但需要从两个输入电源平等分担负载。 此外、我们的系统电压为 7.4V。 您能否给出 相应的器件型号。

      LM73100  器件 型号是否可  用于   同一 用途

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    一次驾驶 1 是最佳选择。 由于两个电池是分开的、因此它们的电压可能不同。 如果电池处于不同的电压、那么系统将处于不同的电压。 这将无法实现负载共享。

    使用 LM73100、您是否会将其中的 2 个电池和它们的输入连接到每个相应的电池充电器并产生一个共享输出? 这将产生与 LM66200 相同的效果、后者一次只有一个处于活动状态。

    此致、
    Michael