Other Parts Discussed in Thread: LM66200
《Thread 中讨论的其他器件:LM66200》
工具/软件:
您好:
我们计划按照所附方框图连接两个充电器 IC。
连接摘要:
1.两个充电器 IC 的公共输入。
2.从主机 PC 连接不同的 I2C。
3.不同的电池连接到两个充电器 IC。
4.仅考虑将 VBUS 输入用于充电器 IC 输入。 ACDRV1 和 ACDRV2 接地。
对于输出电压连接、我们有以下查询:
1.两个 充电器 IC 输出 共享 并 提供 给 系统 负载。 因此、我们能否 共享 充电器 IC 的两个 输出 、否则 会 导致 电气 问题?
2. 我们是否 需要 在 两个 充电器 输出 中添加反向电流保护或理想二极管,以防其中一个 发生故障? 如果是、您能给出理想二极管的器件型号吗?
3. 测试是否 发现 解决方案中存在任何电气挑战?