This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:开关损耗计算

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549030/csd18543q3a-switching-loss-calculations

器件型号:CSD18543Q3A


工具/软件:

您好、

适用于输入 8V 至 28V 和输出 3.3@10A。 计划使用 CSD18543Q3A 高侧和低侧 FET 内的 LM5141RGET。  我们需要计算 n MOS  CSD18543Q3A[高侧+低侧]的开关损耗。 需要考虑什么上升时间和下降时间? 是驱动器 VGS 的 TR 和 TF、还是 FET VDS?。 此外、驱动器电流要求可通过 Idriver= Qg【总栅极电荷】/Ttransition 来确定。 现在,对于“过渡“。 要考虑的价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thrinesh、

    感谢您关注 TI FET。 TI 有许多基于 Excel 的 FET 选择工具、其中包括可通过以下链接下载的同步降压工具。 我还根据您的要求自由预填所附的电子表格。 我从最高输入电压 28V 开始、这样您就可以从下拉列表中选择 CSD18543Q3A。 遗憾的是、对于最小输入电压 8V、该工具将不会在下拉列表中包含 60V FET。 只需输入 8V 的输入电压、而不是点击蓝色大按钮即可查看计算得出的功率损耗估算值。 计算选项卡将显示功率损耗(包括开关损耗)的详细细分。 开关损耗计算包括共源电感对高侧 FET 损耗的影响、如果您对电子表格有任何问题或有任何其他问题、请告知我们。

    https://www.ti.com/tool/SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC

    e2e.ti.com/.../6180.SYNC_2D00_BUCK_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev2.01.xlsm

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    再次感谢您关注 TI FET。 由于我没有得到响应、我假设您的问题已解决、并将关闭此主题。

    此致、

    John